Part Number: BQ4050
我采用 BQ4050进行设计并使用4个 LED、 LED CHG THRESH1为0%,CHG THRESH2 为25%,CHG THRESH3为50%,CHG THRESH4为75%,CHG THRESH5为100%。
在充电测试期间、LED 显示正常。 当 RSOC 达到100%时、LED2和 LED4将闪烁、LED1和 LED3始终开启且正常。 在使用5个 LED 指示灯进行测试时没有此类问题。
LED设置成100%,问题还是一样.
如何关闭 LED2和 LED4问闪烁问题?