在使用LM5176这个料设计一款输入VIN=6~36V,输出12V/3A的电源,Fsw=300kHz。在输入电压VIN=6~11V以及VIN=13~36V带载输出均正常,但是在VIN=12V的时候,SW波形有大小波现象:

Comp补偿引脚的电阻电容以及Cslope是按照ti提供的 LM5176 Quick Start tool excel计算表格里面推荐的数值。
请问:这个现象是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用LM5176这个料设计一款输入VIN=6~36V,输出12V/3A的电源,Fsw=300kHz。在输入电压VIN=6~11V以及VIN=13~36V带载输出均正常,但是在VIN=12V的时候,SW波形有大小波现象:

Comp补偿引脚的电阻电容以及Cslope是按照ti提供的 LM5176 Quick Start tool excel计算表格里面推荐的数值。
请问:这个现象是什么原因呢?
补充说明:输出电流Io=2-3A的时候出现这种现象,电流越大越明显。
HI
从你描述看应该是输出和输出较为接近时,芯片在topy转换时出现混乱导致驱动异常,建议你确认输入,输出是否稳定? 如果是不稳定一般是因为layout造成的,建议严格参照datasheet说明layout。
Hi, Johnsin, 输入和输出电压都是稳定的,而且Io=2A的时候也比较正常,就是Io在增大到2.5A~3A这个区间,会出现这个大小波。3A的收效率也有94%左右。Layout就是参照Datasheet做的。