This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2400W 电源方案推荐



Hi

麻烦帮忙看下是否有合适的方案推荐 ? 需要2400W 大功率电源。双路输出,每个1200W. 两个输入:太阳能输入和汽车发电机输入。谢谢

功能

参数名称

参数

备注

太阳能MPPT

最大功率

2400w max

2000w以上

输入电压

24 V~150 V

看认证,100~150V,均可

最大电流

30 A max

电流30A 高压时受到功率限制

输入/输出

单向输入

 

接口

MC4

 

汽车发电机输入

最大功率

1000 W

功率可调,可配置

输入电压

12 V~16 V

电机输出电压

最大电流

80 A

 

信号线

IGN信号线

工作原理待了解(IO信号?)监测是否着车,着车后才能取电

输入/输出

单向输入

不需要双向

保护功能

接线柱温度传感器

 

接口

接线柱,螺母,防尘盖

 

DC输出1

最大功率

1200 W

功率考虑做大

输出电压

电池电压(40~58V)

 

最大电流

30 A

需要电流主动可控

输入/输出

单向输出

 

功能1

输出可电子开关

 

功能2

输出功率可调

限制输出电流,电流超过且无法控制,overload切断输出

功能3(取消)

输出模式可调(取消)

微逆模式(限流逻辑),输出模式(overload逻辑)

接口

接插件

送接插件转MC4线束

DC输出2

最大功率

1200 W

 

输出电压

12 V ~ 30 V

输出电压用户可调,或切换成充电模式; 支持12V 24V 电池

最大电流

60 A

60A @ 14V ; 50A @ 24V  

充电功能

四段式充电

 

充电功能2

可根据电池类型调节充电模式
SLA, GEL, FLD, LI, USER

初步先支持铅酸电池

充电功能3

可调充电电压、电池充电温度

 

功能1

输出可电子开关

 

功能2

输出功率可调

限制输出电流,电流超过,overload切断输出

功能3

输出模式可调(待定)

微逆模式(限流逻辑),输出模式(overload逻辑)

传感器1

温度传感器

 

传感器2

电池电压传感器

 

通信接口

485+12V DC

接水晶头

输入/输出

单向输出

 

接口

接线柱,螺母,防尘盖