This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS1H100-Q1: 目前使用的TPS1H100,现在出现2个问题 1. 经过一些功能测试后,发现OUT对地电阻只有10KΩ左右(正常应在几M级别的),OUT对地电阻只有10KΩ左右的原因会什么?这个口对地的负压可以承受多少? 2. 设置过流阈值为2A,但是有的板子出现0.7A,有的板子出现0.2A(这个情况的比较少),这个是什么原因?

Part Number: TPS1H100-Q1


目前使用的TPS1H100,现在出现2个问题

1. 经过一些功能测试后,发现OUT对地电阻只有10KΩ左右(正常应在几M级别的),OUT对地电阻只有10KΩ左右的原因会什么?这个口对地的负压可以承受多少?

2. 设置过流阈值为2A,但是有的板子出现0.7A,有的板子出现0.2A(这个情况的比较少),这个是什么原因?

  • HI

       设计上输出是有负压电压钳位的,一般不会因为负压导致芯片损坏。 请问你有增加这个电路吗?

       

  • 你说的是上面这个红色方框的电路嘛?这个没加,因为我在电源VS入口处加了一个防反二极管,所以红色方框内的器件就没有加

    那么,即使在电源VS入口处加了一防反个二极管,红色框内的器件也是要加的嘛?

    另外,OUT本身可承受的负压是多少?手册里面并没有写

    麻烦帮忙帮我的问题都解答一下,因为你们一般24小时才回复,这个事情对我来说比较紧急,谢谢了

  • Hi

        如你所说,OUT本身可承受的负压datasheet并没有明确,但是可以肯定的是这个脚并不能承受较高负压。按照datasheet第19页带感性负载导致OUT脚出现负压也会出现电压钳位保护。

        从你描述看,OUT脚阻抗异常,也确实可能是因为负压导致的。

        (建议你在美国E2E上也提问问一下这个问题,看他们是否有其他思路: https://e2e.ti.com/  ,同时我这边也会尽快回复的。)