This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27545-G1: SOC跳变

Part Number: BQ27545-G1


关于bq27541-V200的SOC跳变问题:

将电池(SOC为50%)1C恒流充电至75%(此时电压4.1V左右),充电结束后电压势必要较大幅度下降(没有经历恒压阶段,静置48小时后电压变为3.83V左右)。

问题:静置过程芯片是否会根据OCV情况对SOC进行校准?此时75%这个值会一致不变吗?

  • 您好,• RSOC 更新机制 从上面 RSOC 定义可知,每当 RM, FCC 重新仿真时 RSOC 会更新。总结 RSOC 更新机制如下:

    (1).每当 Qmax 更新时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。Qmax 更新一般发生 在当 OCV 电压足够稳定或者静置超过 5 小时的时刻。

    (2).每当 Ra 更新时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。Ra 更新发生在放电过程 中 15 个阻抗表格点。

    (3).每当充电开始或放电开始时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。

    (4).每当充电充满截止时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。

    (5).静置过程中每 5 小时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。

    (6).每当温度变化达到 5°C 时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。

    (7).除了上述 RM, FCC 重新仿真节点之外,电量计上报的 RemainingCapacity() 还会根据库仑积分每秒更新一次,RemainingCapacity( ) = RM – Q_integrated,Q_integrated 是从前面上一次 RM 仿真计算节点以来的库仑 积分。最终电量计上报的电量百分比 RelativeStateOfCharge() = RemainingCapacity() / FullChargeCapacity() x 100%每秒更新。

  • 请问对于第五点,静置5个小时的条件是什么?首先电流肯定要是0,其他条件还有吗?比如电压的变化不超过多少才算是处于静置条件?还是只要电流是0持续5个小时就算满足要求?

  • 您好,电池没有充电放的情况下静置5小时。