关于bq27541-V200的SOC跳变问题:
将电池(SOC为50%)1C恒流充电至75%(此时电压4.1V左右),充电结束后电压势必要较大幅度下降(没有经历恒压阶段,静置48小时后电压变为3.83V左右)。
问题:静置过程芯片是否会根据OCV情况对SOC进行校准?此时75%这个值会一致不变吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于bq27541-V200的SOC跳变问题:
将电池(SOC为50%)1C恒流充电至75%(此时电压4.1V左右),充电结束后电压势必要较大幅度下降(没有经历恒压阶段,静置48小时后电压变为3.83V左右)。
问题:静置过程芯片是否会根据OCV情况对SOC进行校准?此时75%这个值会一致不变吗?
您好,• RSOC 更新机制 从上面 RSOC 定义可知,每当 RM, FCC 重新仿真时 RSOC 会更新。总结 RSOC 更新机制如下:
(1).每当 Qmax 更新时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。Qmax 更新一般发生 在当 OCV 电压足够稳定或者静置超过 5 小时的时刻。
(2).每当 Ra 更新时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。Ra 更新发生在放电过程 中 15 个阻抗表格点。
(3).每当充电开始或放电开始时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。
(4).每当充电充满截止时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。
(5).静置过程中每 5 小时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。
(6).每当温度变化达到 5°C 时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。
(7).除了上述 RM, FCC 重新仿真节点之外,电量计上报的 RemainingCapacity() 还会根据库仑积分每秒更新一次,RemainingCapacity( ) = RM – Q_integrated,Q_integrated 是从前面上一次 RM 仿真计算节点以来的库仑 积分。最终电量计上报的电量百分比 RelativeStateOfCharge() = RemainingCapacity() / FullChargeCapacity() x 100%每秒更新。