关于TPS92630报警的问题 设置多大的VIN电压 能保证LED在最大电压BIN下 环境温度在零下40度条件下LED不会误报警 要留有多大的余量
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
你是担心电容在低温下容值跌落导致的电压波动。建议你将电容略微放大一些,电压波动一般很小。至于保留多大余量,建议直接通过测试确认(可以先5%余量先测)。
比如我的输入VIN设置为8V LED总分压6V 剩余2V分在芯片上 但此事芯片功率会很大 我需要让芯片的功率小 也就是芯片上分的电压小 但芯片分的电压又不能太小 会引起误报警 所以 我留给芯片的电压应该控制在多少合适 这样芯片功率不大 也不会不报警