This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92630-Q1: TPS92630

Part Number: TPS92630-Q1

关于TPS92630报警的问题   设置多大的VIN电压 能保证LED在最大电压BIN下  环境温度在零下40度条件下LED不会误报警        要留有多大的余量

  • HI

       你是担心电容在低温下容值跌落导致的电压波动。建议你将电容略微放大一些,电压波动一般很小。至于保留多大余量,建议直接通过测试确认(可以先5%余量先测)。

  • 比如我的输入VIN设置为8V    LED总分压6V  剩余2V分在芯片上  但此事芯片功率会很大   我需要让芯片的功率小  也就是芯片上分的电压小   但芯片分的电压又不能太小  会引起误报警  所以  我留给芯片的电压应该控制在多少合适  这样芯片功率不大  也不会不报警