This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS56637: TPS56637RPAR输入电压16V烧芯片,静态功耗也高

Part Number: TPS56637
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A

我自己做了一个测试板

问题有:

1.输入16V即把芯片给烧了,连续烧了2pcs.

2.静态功耗有250uA,超过官网写的125uA的功耗

经过反复检查没发现异常出在哪,请帮忙分析一下,谢谢

  • Hi

        将电路放上来看看, 或者借助芯片官网的在线仿真webench确认一下电路。

        说明一下你的设计条件,例如输入电压,输出电压/满载电流, 以及功率电感饱和电流。

         静态电流典型值是140uA, 并没有标注最大值,250uA不算高, 如果你希望更小一些,将反馈电阻稍稍放大一些看看。

  •  输入电压16V,输出4V,空载,电感使用的顺络MWSA0603S-4R7MT。

    反馈电阻如果放大一个数量级,会不会有什么隐患?

  • Hi

        反馈电阻没有问题,略大一点可以,如底边反馈电阻20kohm,不需要放大一个量级。

        有条件单独测试一下功率电感,或者轻载测试,如果担心芯片损坏,电源输入(电源供应器可以设置一下电流保护)。

  • 1.烧芯片的问题,有没有可能插拔输入端的时候,有浪涌?我想测一下,可是容易烧芯片,又不太敢,有没有什么好办法不烧芯片的情况下又能测出浪涌?

    2.TPS51396A这个芯片的反馈电阻也可以跟这个一样调大一倍吗?目前TPS51396A这个的分压电阻跟这个用的是一样的

  • Hi

        1. 如果是存在热插拔,输入时有高压震荡,确实有烧芯片风险。可以在输入增加一个20V左右的TVS管再测试。;

        2. 可以。