我目前在调试BQ76952时遇见一些问题,还请帮忙解答下,谢谢!
1 电流
1.1 电流采样有波动,1A测试时读取的电流为897~1009mA,5A测试时读取的电流为4708~4820mA,请问这种情况该如何改善(该电流使用CC1计算,单位配置为1mA)
1.2 CC1每250ms生成一次输出,该值输出的标志位是什么?
1.3 官网的demo中使用FULLSCAN作为电压、电流、温度等采样转换完成的标志,是否意味着该标志位每250ms被AFE置位?
1.4 FULLSCAN和ADSCAN区别是什么?如果只读取电芯电压,是否只需要判断ADSCAN标志位就行?
2 热敏电阻
2.1 在使用TS1测量温度时,将其配置为热敏电阻模式,18K上拉,报告原始ADC计数。在计算热敏电阻阻值时,上拉电阻是按照18K来计算的吗?是否能通过寄存器读出更准确的值?
2.2 REG18如何根据16位AD值(DASTATUS5)计算出实际电压?