Part Number: TPS40170
TPS40170 36V输入5V输出,上电瞬间器件出现损坏,原理图按照贵司官网所给进行设计,已做如下验证:
去掉与36V相连的4个器件----R149,R150,R154,R155,并且在36V输入端加上1Ω_1206封装的电阻,36V上电瞬间,器件仍会损坏(器件出现个洞,并且基本所有脚阻抗出现异常,8脚与地短路),已验证5块,都是一样的现象,请大佬帮忙进行分析下,谢谢~




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
建议你先用芯片官网的在线仿真webench确认一下电路, 从你电路看芯片有些脚电压是超过其耐压的。例如ENABLE等。
Hi
如上,借助TI仿真软件即可确认电路。
如果是TI官网提供的电路是没有问题的。
但是即便芯片损坏,一般极难出现几乎所有芯片pin脚阻抗出现异常的,一般是个别或者几个脚算坏,特别是有出现烧洞的地方(其对应脚是很可能烧损的)。
另外你的芯片哪里买的?