This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40170: 36V输入瞬间芯片瞬间损坏

Part Number: TPS40170


TPS40170 36V输入5V输出,上电瞬间器件出现损坏,原理图按照贵司官网所给进行设计,已做如下验证:

去掉与36V相连的4个器件----R149,R150,R154,R155,并且在36V输入端加上1Ω_1206封装的电阻,36V上电瞬间,器件仍会损坏(器件出现个洞,并且基本所有脚阻抗出现异常,8脚与地短路),已验证5块,都是一样的现象,请大佬帮忙进行分析下,谢谢~

  • Hi

       建议你先用芯片官网的在线仿真webench确认一下电路, 从你电路看芯片有些脚电压是超过其耐压的。例如ENABLE等。

  • 1.如附件所示,为贵司提供的参考设计资料,请问该参考电路资料是否正确?

    2.若参考电路正确的话,单纯针对ENABLE这一个PIN脚,目前的设计来看通过分压是小于手册上耐压值8.8V的,所以针对这一个PIN脚方便指导一下为什么会超过其耐压吗?若参考电路不正确的话,建议贵司修改一下相关的参考设计。

    3.针对芯片本身烧坏的地方来看,贵司这边方便帮忙指导一下是什么导致的损坏吗?因为芯片本身的架构我这边不清楚,可以指导一下大概率是哪一块电路或设计导致的芯片有个孔洞吗?

  •  这是原理图的资料,请帮忙指导下,谢谢~

  • Hi

       如上,借助TI仿真软件即可确认电路。

       如果是TI官网提供的电路是没有问题的。

       但是即便芯片损坏,一般极难出现几乎所有芯片pin脚阻抗出现异常的,一般是个别或者几个脚算坏,特别是有出现烧洞的地方(其对应脚是很可能烧损的)。

       另外你的芯片哪里买的?