Part Number: TLV62585
使用TLV62585DRLR作为5V转3.3V的应用,出现多次芯片烧坏;同一个板子上用这个芯片作为5V转1.8V却没出现过问题;请问:
1、TLV62585适用于占空比大于50%的应用吗?
2、板子上兼容了TLV62585PDRLR,NC引脚默认接了1.8V上拉是否会对此有影响?
3、现在看到的一个芯片现象是,输入输出阻抗菊正常,但是SW看起来没有正常工作,请问可能有什么原因导致的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
TLV62585是可实现最低压降的 100% 占空比的,可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN。所以占空比设计没有问题。
请问3.3V输出这路,在芯片没有启动时,3.3V输出是否有其他渠道的电压过来,导致电压反灌入?
HI
效率数据可以判定芯片是否工作正常(如果电路异常,效率一般会偏低)。
从你提供的波形看,这个波形是不对的,你可以看datasheet第12页图15.
Hi
电路没有问题,用示波器挂在输入,看启动瞬间的波形是否有过冲? 两个芯片在同一个板子上,一个没有损坏,损坏在同一个外置,有可能是layout上的影响,损坏的那一路输出存在电压震荡需要确认下。
Hi
layout很难看,直接挂示波器看波形? 烧芯片几率较高一般很容易从波形看到问题。
将正常产片启动瞬间,以及工作状态的Vin, SW波形传上来看看。