This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: 关于电荷积分的电流采样频率

Part Number: BQ76952

hi,我有个关于电流采样和电荷积分问题

我通过技术手册了解到CC1滤波器被推荐为用来电荷积分,其每250ms输出一个值,换算为频率就是4Hz。而我们在配合逆变器输出220Vac/50Hz测试时发现电池包的电流波形会跟随交流输出时候的频率,这样便会产生一个问题:电流的采样频率无法满足奈奎斯特定理,即采样频率需要为信号频率的2倍。

此外我发现规格书描述说可以通过 0x0076 DASTATUS6() 子命令以 64 位值的形式提供积分通过电荷,那这个电荷积分的是什么采样频率得出的?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。