hi,我有个关于电流采样和电荷积分问题
我通过技术手册了解到CC1滤波器被推荐为用来电荷积分,其每250ms输出一个值,换算为频率就是4Hz。而我们在配合逆变器输出220Vac/50Hz测试时发现电池包的电流波形会跟随交流输出时候的频率,这样便会产生一个问题:电流的采样频率无法满足奈奎斯特定理,即采样频率需要为信号频率的2倍。
此外我发现规格书描述说可以通过 0x0076 DASTATUS6() 子命令以 64 位值的形式提供积分通过电荷,那这个电荷积分的是什么采样频率得出的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi,我有个关于电流采样和电荷积分问题
我通过技术手册了解到CC1滤波器被推荐为用来电荷积分,其每250ms输出一个值,换算为频率就是4Hz。而我们在配合逆变器输出220Vac/50Hz测试时发现电池包的电流波形会跟随交流输出时候的频率,这样便会产生一个问题:电流的采样频率无法满足奈奎斯特定理,即采样频率需要为信号频率的2倍。
此外我发现规格书描述说可以通过 0x0076 DASTATUS6() 子命令以 64 位值的形式提供积分通过电荷,那这个电荷积分的是什么采样频率得出的?
关于您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。由于工程师休假和国外圣诞节和新年假期,回复可能会延迟,感谢您的耐心等待。
对于库仑计数/电荷积分,使用 CC1。它对 250 毫秒期间的电流进行积分。这不是每 250 毫秒采集一次的样本,它实际上是 250 毫秒内的积分电流(因此对电流求平均值)。如果有交流信号,它可能会将其过滤掉。
如果需要,可以使用 CC2 或 CC3 代替 CC1。CC2 提供积分周期为 3 ms 的电流测量(因此每 3 ms 进行一次新的电流测量)。
CC3 可以对一定数量的 CC2 测量进行平均(最多可平均 255 个 CC2 测量)。
积分电荷可以从 DASTATUS6() 中读取,其中还报告了一段时间内的积分电荷。Technical Reference Manual 的Section 4.3 Coulomb Counter and Digital Filters 有更详细的解释(见下图):