This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本设计采用LM5116实现负电源-15.6V 1.5A输出,输入24V,期望得到电源纹波30mv VPP的电源,实际测试结果超过仿真值。TI Power Designer 仿真原理图如下:
设计原理图如下所示:
实际测试纹波波形如下所示:空载,纹波为60mv(250kHz 黄色波形为DCDC输出,紫色波形为LDO输出)
0.5A电流负载,纹波为78.3mv(250kHz 黄色波形为DCDC输出,紫色波形为LDO输出)
1.2A电流负载,纹波为117mv(250kHz 黄色波形为DCDC输出,紫色波形为LDO输出)
测试结果与仿真结果差异较大,辛苦帮忙确定LM5116 负电源纹波测试结果是否正常。如果不正常,辛苦给出测试排查方法?如何优化输出纹波。
HI
按照webench仿真是可以的,但是一定要注意输出电容的大小和ESR, 这个会匹配comp脚补偿,否则会造成纹波过大。
其次严格参考datasheet layout.
Hi
仿真的输出电容是660uF, 10mohm, 这个是对应补偿。
而你的电路输出电容是754uF, ESR小于 1.5mohm.
Hi Johnsin,
将输出电容改为大约660uF, 10mohm左右后也没有改善吗? -----我将输出电解电容换成webench仿真里面器件型号一致的,变得更差了。不知道啥原因。这个空载的时候纹波都到50mv,太大了。我将切换频率改为500k,将电压调节电阻大小增到到原先值的10倍。这样空载的纹波变为12mv,但是重载后(1.2A)的时候纹波还是达到70mv。还是比较大。