Other Parts Discussed in Thread: PMP11254, TL431, TL432
链接:pan.baidu.com/.../1pb5RuzhsizhCSjpAfVojvQ 提取码:1234
原理图如附件!
目前没用使用PSE 供电
直接在整流桥前面接入和 50V直流电压;PD 空载的情况下测试,VB(10Pin): 5V; VC(12Pin): 6.67V。 输出电压6V左右。
输出接18欧姆 负载, 输出电压为:7.44V ; GATE(13Pin):250K。
请教下:1. 输出电压偏低是什么原因。
2.空载电压比带负载电压低 是否正常。
3.输出电压如何调整。