This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R2: 学习成功后,量产问题

Part Number: BQ40Z50-R2
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

电量计学习成功后:

(1)导出学习成功的 GG 文件。用记事本打开 GG 文件修改 Cycle Count = 0, Qmax

Cycle Count = 0, Update Status = 02 。

(2)导入前面准备工作里备份的 SREC/SENC 文件。然后导入刚刚修改的 GG 文件。

复位 Lifetime 等记录。

(3)导出量产文件 SREC 文件。

使用新的电量计PCB,新电池,进行量产:

烧写量产固件后重新回到Registers观察电量低于预设计容量,有些电池高于预设计容量,Data Memory 电阻阻抗恢复了学习前的默认值,健康值88%,MAX Error 100%。

请问

1. 以上情况是否正常,如果正常那么电池进行学习意义在哪里?

2. 如果情况正常,是否电池可以进行批量生产,直接出厂应用,后续电池会自动学习不断更新容量?

  • Part Number: BQ40Z50-R2

    电量计学习成功后:

    (1)导出学习成功的 GG 文件。用记事本打开 GG 文件修改 Cycle Count = 0, Qmax

    Cycle Count = 0, Update Status = 02 。

    (2)导入前面准备工作里备份的 SREC/SENC 文件。然后导入刚刚修改的 GG 文件。

    复位 Lifetime 等记录。

    (3)导出量产文件 SREC 文件。

    使用新的电量计PCB,新电池,进行量产:

    重新回到Registers观察电量低于预设计容量,有些电池高于预设计容量,Data Memory 电阻阻抗恢复了学习前的默认值。

    请问

    1. 以上情况是否正常,如果正常那么电池进行学习意义在哪里?

    2. 如果情况正常,是否电池可以进行批量生产,后续电池会自动学习不断更新容量,出厂前是否还需要循环学习?

  • 您好,这个现象不正常,正常情况下Ra table会更新为烧录的量产参数。您烧录的是量产的SREC文件还是导入的gg文件,请确认烧录成功。

  • 感谢回复!

    烧录量产的SREC文件。

    我刚试了下重新导入gg文件,Ra table显示是学习成功的参数,而烧录量产SREC文件,Ra table反而是默认值。出现以上问题是不是在导入学习成功后修改的gg文件时没有进行Write all引起的?

    以上问题,有没处理办法?

    1.重新导入学习前SREC,导入学习成功后的gg文件,生成量产文件?

    2.重新导入学习前SREC,导入学习成功后的gg文件,分步进行?

  • 您好,2.3.4 电量计量产文件 • 制作量产文件 按前面 Golden Learning 流程学习成功后即可按下面步骤制作量产文件。

    (1)导出学习成功的 GG 文件。用记事本打开 GG 文件修改 Cycle Count = 0, Qmax Cycle Count = 0, Update Status = 02 等。

     (2)导入前面准备工作里备份的 SREC/SENC 文件。然后导入刚刚修改的 GG 文件。 复位 Lifetime 等记录。

    (3)导出量产文件 SREC/SENC/BQFS/OTFS/GMFS/DFFS 文件。

    另外,如果出现低温时 RSOC 有跳变的情况,则可利用 GPCRB 工具修正低温模 型,最后再导出量产文件。