Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
电量计学习成功后:
(1)导出学习成功的 GG 文件。用记事本打开 GG 文件修改 Cycle Count = 0, Qmax
Cycle Count = 0, Update Status = 02 。
(2)导入前面准备工作里备份的 SREC/SENC 文件。然后导入刚刚修改的 GG 文件。
复位 Lifetime 等记录。
(3)导出量产文件 SREC 文件。
使用新的电量计PCB,新电池,进行量产:

烧写量产固件后重新回到Registers观察电量低于预设计容量,有些电池高于预设计容量,Data Memory 电阻阻抗恢复了学习前的默认值,健康值88%,MAX Error 100%。
请问
1. 以上情况是否正常,如果正常那么电池进行学习意义在哪里?
2. 如果情况正常,是否电池可以进行批量生产,直接出厂应用,后续电池会自动学习不断更新容量?