This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我使用国轩高科一款磷酸铁锂电池,单节电池电压3.2V,容量15AH,我用12节电池串联进行电量计学习;
步骤一、我首先确认了电池化学ID,单节电池化学ID487, 12节电池化学ID 448或者445;
步骤二、电量计芯片重新烧录原始固件0100_2_02-bq34z100.bqz,
步骤三、更新电量计寄存器参数,选择化学ID,然后校准电压电流温度;
步骤四、按照手册说明进行放电静置,发送IT ENABLE,充满后FC=1,Update Status更新成05,Qmax Cell 0也更新了;
步骤五:等了17个小时,VOK标志位未清0;
我想知道原因,我能否继续进行下一步放电操作?还是说继续等待,或者重新开始电量计学习?
我在英文论坛也问过,他们就是推荐各种PDF,但是我真的各种PDF都看了,这个芯片我搞了两个月了,之前用的电池是无法从05更新到06,现在的问题是VOK无法清0;
我参数设置如下表格,我更改的寄存器参数已经用红色标明,Upstatus和Qmax Cell 0用黄色标明了;
您好,有漏电流建议您做个校正是否能将电流校正。如果漏电流一直无法校正请确认电流检测电路。
您发的文档无法打开。CHEM ID请通过GPCCHEM tool 计算,如果需要定制CHEM ID建议您联系FAE或者sales,我这里查不到联系方式。
您好,learned status 6表明QMax and Ra table 已经更新,Qmax没有更新,
• Qmax 不更新的可能原因分析
(1).阻抗跟踪算法未开启,请检查 IT Status [QEN] = 1, Manufacturing Status [GAUGE_EN] = 1。
(2).没有满充,请检查充电停止前 FLAGS[FC]=1。[FC]置位一般要求电池电压要满 足 taper voltage、电流要小于 taper current、持续 80s 以上。特别注意,有些 系统实际使用时没有满充,比如 E-bike 电池、BBU 电池等,4.2V 的电池实际 使用时只充到 4.1V,但是在做 Golden Learning 时请务必充到 4.2V。
(3).充电不连续、放电不连续。
(4).过放导致电量计掉电或复位。
(5).静置时间不够,请检查静置结束前[VOK]=0。
(6).静置时电流不为 0 导致电压不稳定。
(7).温度超出常温(10°C~40°C)范围。
(8).如果是磷酸铁锂 LiFePO4 电池则充电静置时间要延长 5 小时以上。
您好,当第一次充满并静置时 Qmax 更新了,则 Update Status = 0x05。
接着放空并静置 Qmax, Ra table 学习更新了,则 Update Status = 0x06。
如果继续跑多一个循环更新 Qmax,则 Update Status = 0x0E。
您好,感谢您的确认与回复。update status更新到06学习已经成功,您可以制作量产文件了,如果需要低温环境建议做一下GPCRB 计算低温补偿参数。