Part Number: LM2611

电路如上图所示,+12V输入转-12V输出。
1、问题描述:
大多数情况下,VCC12V输入一上电,LM2611A就会吱吱冒烟,随后燃烧。
有的时候,这个电路就也能正常工作,但是用几个星期后,某一次一上电就又烧毁了。
2、提出问题
为什么会出现这个现象呢,与哪个器件有关呢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
用示波器测试启动瞬间Vin的波形,应该是有电压上冲, 这个可能是导致芯片烧掉的原因。
Hi
正常供电12V是没有问题的,主要注意输入走线宽一点,并且输入电容尽量靠近芯片Vin脚。 如果输入有导线之类会因为寄生电感导致输入电压震荡的话,建议你在输入增加一个47uF, 甚至100uF以上的电容。
如上,最好是增加一个TVS管也是可以的。
(不过,最好是找示波器测试一下波形,才能确认到问题。)