This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2611: 上电瞬间烧毁

Part Number: LM2611

电路如上图所示,+12V输入转-12V输出。

1、问题描述:

大多数情况下,VCC12V输入一上电,LM2611A就会吱吱冒烟,随后燃烧。

有的时候,这个电路就也能正常工作,但是用几个星期后,某一次一上电就又烧毁了。

2、提出问题

为什么会出现这个现象呢,与哪个器件有关呢。

  • Hi

        用示波器测试启动瞬间Vin的波形,应该是有电压上冲, 这个可能是导致芯片烧掉的原因。

  • 从5V开始上电,没有损坏的现象。缓慢调整到6V,7V,8V,9V一直没有损坏的现象,不管停顿多长时间都没有损坏。一旦缓慢上升到10V就开始冒烟;所以看起来与VIN没关系。与板上某个器件有关的样子,但是没有仿真模型,无法找到问题关键点。

  • 有个奇怪的现象就是,一旦正常的板子,烧过一次,不管怎么更换LM2611/CBUCK电容/MBR0540/L3/L2器件,一上电就烧,回不到以前正常的状态。

    现象2:烧坏的器件,VIN和SW管脚对地都短路了;

  • Hi

        没有用示波器看波形吗?应该是有上冲波形的? 你可以在输入增加一个TVS管保护一下或者降低输入电压来解决。

  • 倒是可以增加TVS试试,为了测这个问题,挨个换件测试,已经烧了20个LM2611了,板子都快干废了,但我觉得不是VIN电压的问题,我从+5V非常缓慢的增加电压,不会出现过充,可以测测试试。

    但是VIN +12V改不了,因为不仅仅-12V供电,板子还需要+12V供电。而且不用+12V供电,输出电流不够,我需要-12V 300mA。

  • Hi

        正常供电12V是没有问题的,主要注意输入走线宽一点,并且输入电容尽量靠近芯片Vin脚。 如果输入有导线之类会因为寄生电感导致输入电压震荡的话,建议你在输入增加一个47uF, 甚至100uF以上的电容。

        如上,最好是增加一个TVS管也是可以的。

      (不过,最好是找示波器测试一下波形,才能确认到问题。)