大神们好!
我看到:使用 LM5176 的 TEC 设计方案,不知道能否做到0.01℃控温精度。
目前我需要控制 5V 2A TEC控制、9V 1A TEC控制、12V 5A TEC控制。
请问有没有对应的原理图,能否发给我参考参考。。。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大神们好!
我看到:使用 LM5176 的 TEC 设计方案,不知道能否做到0.01℃控温精度。
目前我需要控制 5V 2A TEC控制、9V 1A TEC控制、12V 5A TEC控制。
请问有没有对应的原理图,能否发给我参考参考。。。
谢谢!