两年前的这个问题有个新发现
就是boot管脚和PH管脚之间从boot管脚到电容的走线上,有个过孔不完全导通,没有完全断,有几k的电阻值,而且好几块板都是同一个位置,输出7V和10V的54531有这个问题,输出5V的那片没有过
测这条线路的电流最多也就20~30mA,可能是什么原因呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
两年前的这个问题有个新发现
就是boot管脚和PH管脚之间从boot管脚到电容的走线上,有个过孔不完全导通,没有完全断,有几k的电阻值,而且好几块板都是同一个位置,输出7V和10V的54531有这个问题,输出5V的那片没有过
测这条线路的电流最多也就20~30mA,可能是什么原因呢
Hi
峰值电流是远不止30mA的,很多同步芯片chargepump充电线路上都是有增加限流电阻的。从你描述的现象看很可能是过孔电流偏大,如你所说不良都集中在5V, 不会是PCB问题,否者太巧的。 这种情况下可以增加一个过孔,在观察良率(或者增加孔径应该也可以)。
Hi
如上建议增加一个过孔,观察良率。因为从现在来看,过孔异常肯定和电流有关。