This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24620: 定时器故障和充电电流设置问题

Part Number: BQ24620

问题1:定时器故障

  • 文档中描述连续充电5小时未充满进入定时器故障状态,使能CE或小于阈值可退出定时故障状态,阈值是否为125mV?实际测试5小时后进入定时故障,VFB管脚电压为63仍然不能退出定时故障,需要重新断复电可退出定时故障。如下手册13页,8.3.4
  • 测试的电池需要17个小时可充满,按照文档可理解为在不断电的情况下需进行3次定时故障,实际测试第一个5小时正常进入定时故障状态,后12个小时连续充电未能进入故障状态可充满。

 

问题2充电电流设置:

如下手册13页,8.3.2,Viset0.16VRsr10mΩ,Icharge800mA,按照下列公式计算充电电流正确。按照以下公式,改变Rsr40mΩ,Icharge800mAViset应为0.64V,实际Viset需要提高到0.94VRsr40mΩ,Icharge850mA。不符合下列算法,正确的应该怎么计算。

  • 已经将您的问题发布在E2E英文技术论坛上,将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。一旦得到回复会立即回复给您。

  • 问题1:定时器故障

    当电池电压低于再充电 (Vrech) 阈值时,定时器故障就会清除(请参阅下面的充电曲线)。

    VFB管脚电压为63仍然不能退出定时故障

    根据下表,VFB 引脚电压通常为 125mV(相对于 Vreg)。 VFB 上的电压约为 1.675V (1.8V - 0.125V = 1.675V)。

    在17小时充电测试中,设备应在5小时后进入定时器故障,然后需要重新上电以重新启动定时器。5小时后是否重新通电? 设备如何在接下来的 12 小时内恢复充电?

    问题2:充电电流设置

    实际Viset需要提高到0.94VRsr40mΩ,Icharge850mA

    您能否进一步详细说明这一点? 您是在这些条件下进行测试的吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。