This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMR38020-Q1: 工作模式及静态电流问题

Part Number: LMR38020-Q1


您好,如下问题麻烦帮忙看下

1、Datasheet只标注了PFM模式的静态电流,麻烦帮忙看下FPWM模式下的静态电流是多少

2、PFM模式相对比FPWM模式,除了EMC性能,还有其他方面性能表现不好的吗

3、Datasheet中输入端电容使用4.7uF100nF,指导手册中输入端接33uF的电解电容,如果仅从DCDC角度考虑的话,前端是否需要接33uF的电解电容呢

谢谢

  • Hi

        静态电流是空载下Non-switching下的芯片供电电流需求。并没有说明工作模式,但是一般都是PFM,而CCM模式下是工作电流。

        PFM模式下是为了追求更高的效率,但是纹波相对要大一些。FCCM模式下纹波较小,EMC性能会好一些。

        输入一般4.7~10uF就可以了,layout上尽量靠近芯片Vin脚。如果输入有较长导线,或者可能存在电压波动是建议增加一个较大的电容,如33uF.