您好,如下问题麻烦帮忙看下
1、Datasheet只标注了PFM模式的静态电流,麻烦帮忙看下FPWM模式下的静态电流是多少
2、PFM模式相对比FPWM模式,除了EMC性能,还有其他方面性能表现不好的吗
3、Datasheet中输入端电容使用4.7uF和100nF,指导手册中输入端接33uF的电解电容,如果仅从DCDC角度考虑的话,前端是否需要接33uF的电解电容呢
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,如下问题麻烦帮忙看下
1、Datasheet只标注了PFM模式的静态电流,麻烦帮忙看下FPWM模式下的静态电流是多少
2、PFM模式相对比FPWM模式,除了EMC性能,还有其他方面性能表现不好的吗
3、Datasheet中输入端电容使用4.7uF和100nF,指导手册中输入端接33uF的电解电容,如果仅从DCDC角度考虑的话,前端是否需要接33uF的电解电容呢
谢谢
Hi
静态电流是空载下Non-switching下的芯片供电电流需求。并没有说明工作模式,但是一般都是PFM,而CCM模式下是工作电流。
PFM模式下是为了追求更高的效率,但是纹波相对要大一些。FCCM模式下纹波较小,EMC性能会好一些。
输入一般4.7~10uF就可以了,layout上尽量靠近芯片Vin脚。如果输入有较长导线,或者可能存在电压波动是建议增加一个较大的电容,如33uF.