This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5148: 输出带重载时候芯片烧坏-VDDA引脚对地短路

Part Number: LM5148

(1)硬件参数参考 WEBENCH® POWER DESIGNER  设计,需求输入15~35VDC,最大输出电压6V~8.4V,最大电流18A。输出电感4.7uH,采样电阻2mR。输出电容660uF。

(2)输出负载加大到20A左右,输出被关闭发现芯片损坏,VDDA对地短路(对地电阻小于100R),此时MOS管上下桥都没有损坏。换个LM5148输出就正常了。连续坏了3个芯片,芯片损坏一般是什么原因?

(3)调整输出电压至6V,输入24V,加大电流至15A左右,输出电压降低至5V,测量点是电感输出脚(避免线缆引起压降)。这个输出电压是异常的,类似反馈失效。如产生过流应该是关闭输出保护,出现这种异常电压一般是什么原因?

  • HI

        建议你确认一下layout, 严格参考datasheet要求来做。负载越大,电路干扰越大,有可能影响到反馈,这个会导致电感异常工作导致提前饱和,以及输出偏低。也可能导致电流保护提前,这样也会导致输出偏低。

        Vdd烧坏一般建议在chargepump电容线路上串一个小电阻(2ohm)左右看看效果?

  • (1)电感应该没有饱和(规格书描述饱和电流27A),此电感用LM5146RGYR做8.4V-18A输出/保护都正常,现在是低压系统降低成本用LM5148新设计。电流保护提前应该是输出关闭,这个输出电压还能持续带负载15A,负载用电子负载测试。

    (2)是VCC引脚烧坏,抱歉是我描述有误。第9脚VCC引脚对地短路。VCCX具体是什么作用呢接地是正确的?

    (3)LM5148官网有DEMO板吗?

  • HI

      电感饱和电流足够,但是也可能发生饱和的情况,逐步加载确认一下驱动和输出是否出现不稳定?

       VCCX是VCC LED的选择供电脚,当VIN电压很高时,选择VCCX供电可以降低芯片内部LDO供电损坏而提供整机效率。

  • 我看规格书描述VCCX最高6.5V,我的输出电压最高会到8.4V,那就不能把输出接VCCX了。是否可以把VCCX接VCC或者VDDA引脚,这样提高整机效率呢

  • Hi

        想办法将输出电压8.4V降低到6.5V一下,例如通过一个三极管加稳压管做个regulution降压。

  • 1、非常感谢烧芯片VDDA引脚问题解决了,chargepump引脚串联2R电阻后工作正常,带重载18A正常。

    2、关于热保护问题,希望MOS温度很高时候(比如达到150度或以上)芯片自动关闭保护,有什么好建议嘛?实际测试用风枪吹芯片大致170度自动会关闭输出降温后又恢复正常。