Part Number: TPS65261
各位设计师,你们好
我们最近使用了TPS65261电源芯片。在看开发板图纸时发现这个问题:
芯片手册中说明:VDIV引脚低于1.23V时,RESET引脚将会被拉低。
在开发板图纸中,VDIV引脚采用的电阻是146K和20K,输入电压为4.5V~18V。
此时,若输入电压为5V时,VDIV引脚电平应为:20/166*5=0.6V,
按照手册,此时复位引脚会被拉低,芯片无法工作。请问这里该如何理解?是手册描述有误吗?输入电压范围没有这么大?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS65261
各位设计师,你们好
我们最近使用了TPS65261电源芯片。在看开发板图纸时发现这个问题:
芯片手册中说明:VDIV引脚低于1.23V时,RESET引脚将会被拉低。
在开发板图纸中,VDIV引脚采用的电阻是146K和20K,输入电压为4.5V~18V。
此时,若输入电压为5V时,VDIV引脚电平应为:20/166*5=0.6V,
按照手册,此时复位引脚会被拉低,芯片无法工作。请问这里该如何理解?是手册描述有误吗?输入电压范围没有这么大?



Hi
VDIV计算见datasheet第16页的计算,并非按照20/166*5的计算。
Hi
VDIV内部有2个电流,所以不能仅仅只考虑外部的电阻分压,还要考虑电流的工作。
要计算的是Threshold_r, Threshold_f,即输入电压Vin的启动和关闭电压。