This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R2: 咨询内部充电功能逻辑和应用场景

Part Number: BQ40Z50-R2


Hi Ti members

CC (Bit 8): Charge_Controller_Enabled (R/W) 1 = Internal charge control enabled 0 = Internal charge control disabled (default)

电量计这个内部的充电控制功能,怎么理解?是指电池可以内部做逻辑来控制充电mos吗?有没有相关的专题讲解这个功能的资料?


  • BQ40Z50-R2电量计中的Internal charge control是指电量计内部具有逻辑电路,能够自主地控制充电过程。
    当Charge_Controller_Enabled位设置为1时,电量计会启用其Internal charge 控制器,
    电量计将负责根据电池的当前状态(如电压、温度等)来决定何时开始、继续或停止充电,以确保安全有效的充电过程。

    具体来说,内部充电控制器会监测电池的各种参数,如电压、电流和温度,并根据预设的安全限制来控制充电MOS管的开关状态。
    如果电池状态超出安全范围(例如,过充、过热等情况),控制器会及时切断充电电流,以保护电池不受损害。

    关于这个功能,暂时没有专门的专题讲解资料,只有这个BQ40Z50-R2的TRM。
    www.ti.com/.../sluubk0b.pdf

    总的来说,Internal charge control功能是电量计中一项重要的安全特性,它确保了电池在充电过程中的安全性和效率。
    通过合理配置和使用这个功能,可以有效地延长电池的使用寿命并减少潜在的安全风险。

  • 实际在应用中,这个默认都是关闭的,但是电池在触发保护的时候,电量计确实也可以做出关闭的充放电mos的这个行为,请问下这个行为和charge_Controller的应用是一样的吗?还是说这个内部的充电控制,可以在FW中依据自己或者客户的要求定制化下充电这块的特色功能?

  • Internal charge control和保护机能虽然都是控制MOS关断。

    但是Internal charge control是按照预设的充电算法进行高效、安全的充电的控制。

    保护机能则是通过各种传感器和检测电路,设定阈值实时监测电池组的电压、电流、温度等关键参数,一旦发现异常情况(如过压、欠压、过流、过热等),

    保护机能会立即触发保护措施,如关闭充放电MOS管,以防止电池组受到损害。