Hi Ti members
CC (Bit 8): Charge_Controller_Enabled (R/W) 1 = Internal charge control enabled 0 = Internal charge control disabled (default)
电量计这个内部的充电控制功能,怎么理解?是指电池可以内部做逻辑来控制充电mos吗?有没有相关的专题讲解这个功能的资料?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Ti members
CC (Bit 8): Charge_Controller_Enabled (R/W) 1 = Internal charge control enabled 0 = Internal charge control disabled (default)
电量计这个内部的充电控制功能,怎么理解?是指电池可以内部做逻辑来控制充电mos吗?有没有相关的专题讲解这个功能的资料?
BQ40Z50-R2电量计中的Internal charge control是指电量计内部具有逻辑电路,能够自主地控制充电过程。
当Charge_Controller_Enabled位设置为1时,电量计会启用其Internal charge 控制器,
电量计将负责根据电池的当前状态(如电压、温度等)来决定何时开始、继续或停止充电,以确保安全有效的充电过程。
具体来说,内部充电控制器会监测电池的各种参数,如电压、电流和温度,并根据预设的安全限制来控制充电MOS管的开关状态。
如果电池状态超出安全范围(例如,过充、过热等情况),控制器会及时切断充电电流,以保护电池不受损害。
关于这个功能,暂时没有专门的专题讲解资料,只有这个BQ40Z50-R2的TRM。
www.ti.com/.../sluubk0b.pdf
总的来说,Internal charge control功能是电量计中一项重要的安全特性,它确保了电池在充电过程中的安全性和效率。
通过合理配置和使用这个功能,可以有效地延长电池的使用寿命并减少潜在的安全风险。
Internal charge control和保护机能虽然都是控制MOS关断。
但是Internal charge control是按照预设的充电算法进行高效、安全的充电的控制。
保护机能则是通过各种传感器和检测电路,设定阈值实时监测电池组的电压、电流、温度等关键参数,一旦发现异常情况(如过压、欠压、过流、过热等),
保护机能会立即触发保护措施,如关闭充放电MOS管,以防止电池组受到损害。