This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25798: BQ25798在太阳能电压慢慢爬升过程中起不来

Part Number: BQ25798


您好!

用太阳能板供电:电池耗尽,设备关机;早上太阳升起的时候设备无法开机,需要拔插下太阳能接口重新上电下才行。

VSYS确实没出来,RGEN是0。请教下是什么原因导致的?有什么办法可以规避这个问题?谢谢!

  • 我用开发板的bypass模式测试也是一样的。

  • 您好

    BQ25798是一款电池充电管理和系统电源路径管理芯片,常用于太阳能供电系统中。您遇到的问题,即电池耗尽后设备关机,在太阳升起时设备无法自动开机,需要手动拔插太阳能接口重新上电,通常与电源管理、电池充电状态检测或启动逻辑有关。

    VSYS未输出和RGEN为0可能意味着系统电压未建立或电源路径未正确配置。以下是一些可能的原因和解决办法:

    原因:

    1. 电源路径问题:BQ25798可能没有正确配置为在电池耗尽后从太阳能板恢复供电。
    2. 电池保护:电池可能进入了深度放电保护状态,需要一定的条件才能退出。
    3. 启动阈值:BQ25798的启动阈值可能设置得较高,导致太阳能板提供的初始电压不足以触发启动。
    4. 太阳能板输出:早上太阳升起时,太阳能板的输出可能较低,不足以启动系统。

    解决办法:

    1. 检查BQ25798的配置:确保BQ25798的电源路径管理配置正确,特别是在电池耗尽后能从太阳能板恢复供电。
    2. 优化启动阈值:调整BQ25798的启动阈值,使其能在太阳能板提供较低电压时也能启动。
    3. 使用唤醒电路:设计一个简单的唤醒电路,当太阳能板输出电压达到一定水平时,通过该电路为BQ25798提供一个唤醒信号。
    4. 检查电池状态:确保电池没有损坏,并且能正常充电。如果电池进入深度放电保护,可能需要特定的充电条件才能退出。
    5. 太阳能板选择:考虑使用具有更大输出功率的太阳能板,或者在早上阳光较弱时能够提供更稳定输出电压的太阳能板。
    6. 软件控制:如果可能的话,使用软件控制BQ25798的某些功能,例如定期重启或检查电源状态。

  • 1.电源路径配置?是指软件配置吗

    2.设备关机,启动阈值是25798默认的阈值,后端没起来之前没法配置的

    3.唤醒是指在输入端加唤醒?

    4.及时电池进入保护,25798对于后端VSYS应该也要有输出才对吧

    5.目前测试使用的是45W的电源

    6.现在出现的异常是从关机到开机的过程

  • 您好

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/TI-CHARGER-GUI

    这是官方给于相关开发板配置使用的GUI,如果您自己研发可以参考这个GUI做相关配置。

    如果您做了睡眠相关设计需要做唤醒相关电路,如果您处于完全关机,您需要通过电路辅助达到一定电压来使IC可以进行运行状态

  • HI 

    我现在出现的问题就是在完全关机的状态下,以及然后那个太阳能板电压是缓慢上升的情况下,BQ25798起不来。

    GUI工具应该是在25798起来之后的操作了吧。

  • 您好

    我回复您用什么工具进行配置,官方给出了相关GUI,关于您关机如何启动的操作,官方给您的建议:如果您处于完全关机,您需要通过电路辅助达到一定电压来使IC可以进行运行状态。请您参考。

  • HI 

    增加辅助电路没有问题,但是这个应该设计资料里面应该要有说明才对,我们现在是批量出现这个问题,客户投诉。

    我使用开发板来bypass模式测试是同样的问题,说明这个是器件特性就是这样的吧。

    或者说是不是有资料已经说明这个特性,只是我们没有注意到?

  • 您好

    https://www.ti.com/lit/an/sluaap0/sluaap0.pdf

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sluaar7/sluaar7.pdf

    以上是官方给出相关技术文档

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25798.pdf

    根据datasheet说明如果您没有供电,电池也会进行如图上操作。(参考以下帖子说明)

    https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/729053/bq25798-bq25798

    且这个IC存在预充电模式,您在设计中要进行考虑设计。

    e2echina.ti.com/.../bq25798-bq25798

  • HI Daniel

    我现在是电池完全没电,输入电压缓慢上升25798起不来的问题。不是说电池反向供电的问题。

    25798没有起来,后端都没起来,还没到配置预充那步。

  • 您好,

    我明白您的意思,但是您没有理解我的说明,因为您在太阳能板供电不足导致起不来,官方从预充电的角度以及关于备用电源(当太阳能板没电时,原本电池可以作为反向补充的方式保持运行),从这两个方式都对于这个部分提醒,如果您电源端供电不足,您需要提供辅助来帮助他保持或者是开启运行状态。并且我为您提供了两个文档链接说明如何选择相关充电器中有相关说明。希望我的解释说明能帮助您。

  • HI Daniel

    太阳能板也不是说供电不足:是缓慢上升的过程让片子启动不了,前面可能是功率不够,但这个片子就一直不能启动了即使后面太阳能板功率升高了。重新断电再上电才可以恢复正常。

  • 您好

    感谢您的回复

    这是官方关于输入启动IC的上电流程以及条件,应该是上电过程中没有满足相关条件,建议您根据条件核查一下。根据之前的说明,建议您补充辅助电路来解决问题相对稳妥。

  • HI 

    我还是找不出什么异常条件。

    我用开发板测试了不同的情况,在BYPASS模式下面,BQ25798就是没有工作起来,我尝试将电池拆掉也不行。

    我如果使用加MOS的模式,大概率可以起来。

    所以我觉得是不是BQ25798的BYPASS模式是有问题的?

  • 您好

    BYPASS模式可能用于处理一些异常情况,例如当系统的检核机制发生故障,且无法在短期内修复时。通过启用BYPASS模式,系统可以绕过这些故障的检核机制,避免整个系统因局部故障而完全停止工作。这样,即使某些功能受限或性能降低,系统仍能维持基本的运行能力,保证关键业务的连续性。

    根据您之前的描述,太阳能电压不足进而导致启动不起来,并不是启动起来出现故障,系统需要略过故障保持运行。所以您在BYPASS模式并不是主动降低您驱动芯片的供电要求来达成使IC原型的功能。

  • HI

    按规格书的描述是可以这样使用的...

  • 您好

    我没明白您的意思。如果datasheet说可行,那么这么连接是可以的。

  • HI

    是的,按规格书描述这样是可行的。

    但是用开发板实测就是存在之前说的这个问题。

  • 您好

    您的情况是输入不足,而不是无法通过Vbus only无法启动,如果您的输入满足开发板的要求,开发板可以满足启动运行状态。如果您认为开发板存在缺陷可以,推荐您去官网一下链接申请质量分析。

    关于质量问题,请您查阅客户退货流程:https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/customer-returns.html