使用该器件产生3.3V的电压,我现在的输入电压是3.7V,BIAS和EN引脚是和VIN 连接在一起的,这个时候3.3V就没有产生,我将输入电压给到5.6V,这个时候该器件就可以输出3.3V,然后我接上峰值电流有2.5A的负载,该器件的输出电压3.3V被拉低至3.1V
您好,
正常来说这个料的dropout电压很小的,也就是说输入电压和输出电压的差值不需要特别大就可以。
电流来说2.5A也是没问题的,
要不您方不方便发个电路图,我们一起讨论一下?
谢谢。
是这样,Bias引脚和EN引脚都是和Vin连接到一起的,可不可以试一下,给Bias和En一个单独的电压输入信号,是独立于3.7V的信号。
Bias和EN给5.6V,Vin给3.7V,可以输出3.3V,但是接上峰值电流有2.5A的负载,该器件的输出电压3.3V被拉低至3.1V
Vin再调高点呢,比如4.5V,试一下效果。
Bias和EN和Vin都给5.6V,接上峰值电流有2.5A的负载,该器件的输出电压还是从3.3V被拉低至3.1V
具体的负载是什么?是一个外设设备?还是纯电阻? 如果用一个纯电阻当负载,能够复现这个3.3V被拉低至3.1V的现象吗?
电流小的时候,3.3V会保持正常输出对吧。
外设备,电流小的时候,3.3V会保持正常输出
能否用纯电阻负载试一下?最好是可变电阻,或者那几个不同阻值的,看看不同电流下,是否都正常。
是直接外接电阻到地吗,电阻的值是分别是多大呢
就是输出的3.3V接电阻,接地,但是电阻需要功率大的,不然会烧掉,例如,想看看输出1A的情况,这个时候,功率就是3.3W,这时候要求电阻值是3.3欧姆,一般封装电阻是不行的,需要5W以上的电阻,一般封装都不较大,不是很常见。
或者手里有其他负载,3.3V的也行,目的就是排除一下是不是负载的影响。