各位TI的老师们,
你们好!
我现在运用 TPS92201,构建了一个LED驱动电路。
我在测试短路保护的时候,发现灯的阴极与地短路时,灯发热严重。阳极与地短路时,电感发热严重。
请问能否给出修改意见,避免这两个发热严重的问题呢。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位TI的老师们,
你们好!
我现在运用 TPS92201,构建了一个LED驱动电路。
我在测试短路保护的时候,发现灯的阴极与地短路时,灯发热严重。阳极与地短路时,电感发热严重。
请问能否给出修改意见,避免这两个发热严重的问题呢。
谢谢!
您好,
我是这样理解的,
灯的阴极与地短路时,相当于经过LED的电流下方的RFB电阻没有没了,这样按照下面的计算公式,芯片会认为Rsense很小,这样导致电流会很大,超过一定幅度就会限制输出。这个时候,电流应该是最大值,所以LED发热也是正常的。
。
阳极与地短路时,那这个时候,电流就不走LED了,全部由电感承担,肯定是比以前发热严重的。
串入电阻后,相当于就限流了,电流不会太大了,因为电流都被电阻分压了,比如流过10mA电流,乘以电阻值,就有1V的压降了,所以电流就不会太大。
这是我的回答,希望对您有帮助。
我们可以探讨这个问题,
当你把灯的阴极与地短路,相当于Rsense就为0了,相当于与没有反馈电阻。
这个算是一种异常设置,按照理论计算,那芯片会认为电流应该设置为无限大。但因为这个芯片具备短路保护,所以不会无限制输出大电流。
但是因为手册没有明确给出这种状态下的工作说明,所以不敢100%确定的回答你。
这个2.16A也有可能是这种状态下的一个稳定值,比如你换个参数不同的LED,可能这个2.16A就变化了,也是有可能的。
阴极与地短路时,电流不是不经过Rsense电阻了,而是这个时候的Rsense电阻就是你那根短路线了,相当于接近0欧姆的电阻。
电流是从上而下流的,你上面高侧开关已经限流了,就是2.16A,下面的电流也就是2.16A,是这么个逻辑关系。
手册所说的限制电流就是限制高侧开关电流。