This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92201: 触发短路保护时,灯发热严重,是否可以避免呢

Part Number: TPS92201


各位TI的老师们,

你们好!

我现在运用 TPS92201,构建了一个LED驱动电路。

我在测试短路保护的时候,发现灯的阴极与地短路时,灯发热严重。阳极与地短路时,电感发热严重。

请问能否给出修改意见,避免这两个发热严重的问题呢。

谢谢!

  • 你好,我判断这一现象,是因为我灯的电流与TPS92201的高测电流限制不符合。我选用的灯正向电流是20mA,正向电压2.8V。

    我在图中的位置,串入了与一个100欧电阻后,该发热现象解决了。

    各位TI老师们,能帮我看看,我的判断是否正确吗。

  • 您好,

    我是这样理解的,

    灯的阴极与地短路时,相当于经过LED的电流下方的RFB电阻没有没了,这样按照下面的计算公式,芯片会认为Rsense很小,这样导致电流会很大,超过一定幅度就会限制输出。这个时候,电流应该是最大值,所以LED发热也是正常的。

    阳极与地短路时,那这个时候,电流就不走LED了,全部由电感承担,肯定是比以前发热严重的。

    串入电阻后,相当于就限流了,电流不会太大了,因为电流都被电阻分压了,比如流过10mA电流,乘以电阻值,就有1V的压降了,所以电流就不会太大。

    这是我的回答,希望对您有帮助。

  • 您好,

    可是按照我的理解,在我未串入该电阻时。

    我即使将灯的阴极与地短路,也没有按资料手册说的,触发电流限制,还是说它已经触发了,但是电流限制是2.16A。

    谢谢!

  • 我们可以探讨这个问题,

    当你把灯的阴极与地短路,相当于Rsense就为0了,相当于与没有反馈电阻。

    这个算是一种异常设置,按照理论计算,那芯片会认为电流应该设置为无限大。但因为这个芯片具备短路保护,所以不会无限制输出大电流。

    但是因为手册没有明确给出这种状态下的工作说明,所以不敢100%确定的回答你。

    这个2.16A也有可能是这种状态下的一个稳定值,比如你换个参数不同的LED,可能这个2.16A就变化了,也是有可能的。

  • 嗯是的,您说的很对,

    因为手册关于这一保护,没有明确说明清楚。

    我就想了解,这个电流限制触发具体是什么意思,触发的条件是什么,以及限流的值,是否可以改变。

  • 我帮您仔细看了一下datsheet,里面列出了具体的触发条件,确实提到集中情况,有几个是触发电流限制的,确实是2.16A.

  • 您好,

    就是手册中阳极接地地触发的高侧开关电流限制,与阴极接地触发的电流限制,这两个是同一个东西吗?

    按我的理解应该描述的不是同一个东西吧。

    我的理解是高侧开关电流限制,就是您刚发的,表格二圈起来的部分。

    阴极接地触发的电流限制,是否为7.3.5我自己预设的值呢。

    谢谢!

  • 严格意义讲,两个不是一个东西,但是是一个电源通路,电流先经过高侧开关,然后经过LED,和Rsense电阻,所以本质上是一个电流。

  • 正如你说所的,阴极与地短路时,电流已经不经过Rsense电阻

    那么此时手册所说的限制电流,到底是什么呢,他的值是多少,是否可以自己预设该值?

    这就是我对此有疑惑的地方,麻烦您帮我解答一下。

    谢谢!

  • 阴极与地短路时,电流不是不经过Rsense电阻了,而是这个时候的Rsense电阻就是你那根短路线了,相当于接近0欧姆的电阻。

    电流是从上而下流的,你上面高侧开关已经限流了,就是2.16A,下面的电流也就是2.16A,是这么个逻辑关系。

    手册所说的限制电流就是限制高侧开关电流。

     

  • 好的我明白了,感谢您的指导