我准备做一个程控电源,R2为程控电阻,通过控制R2的阻值控制输出电压。但程控电阻最大能通过2mA的电流,为了限流,电阻R1达到至少625欧姆。
计算如下:
Vout≈Vref*(R1+R2)/R1
Vout/(R1+R2)≈Vref/R1≈I2(通过R2的电流)
I2<2mA
Vref/R1<2mA
1.25V/R1<2mA
R1>625欧姆
为给个余量,我若把R1定位1K, 电路能按我的设想工作吗,考虑到产品手册上说“Its value is normally in the range of 100-200Ω”(第九页公式1下面一行)?1K的R1对电路有什么影响?