This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

+12转±7V芯片的选择

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS562200, TPS54560

请问输入12V,输出+7V/2.5A 和-7V/2A, 选择哪款电源芯片呢?

  • TPS562200 和 TPS563200 是简单且易于使用的 2A/3A 同步降压转换器,它们均采用 SOT-23 封装。

    此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

    这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

    TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。 此类器件采用 6 引脚 1.6mm x 2.9mm SOT (DDC) 封装,工作环境温度范围为 –40°C 到 85°C。

    如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 产品预览

    特性

    • D-CAP2 模式控制,具有 650kHz 开关频率
    • 输入电压范围:4.5V 至 17V
    • 输出电压范围:0.76V 至 7V
    • 集成 122mΩ 和 72mΩ 场效应晶体管 (FET) ('562200)
    • 集成 68mΩ 和 39mΩ FET ('563200)
    • 高级 Eco-mode 脉冲跳跃
    • 的低关断电流(低于 10µA)
    • 1% 反馈电压精度 (25°C)
    • 从预偏置输出电压中启动
    • 逐周期断续过流限制
    • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
    • 固定软启动时间:1ms
  • HI

       或者考虑用TPS54560 + 耦合电感的方式,由一个芯片产生两路输出。

  • 用TI的仿真工具模拟下就知道了。