Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS562200, TPS54560
请问输入12V,输出+7V/2.5A 和-7V/2A, 选择哪款电源芯片呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS562200 和 TPS563200 是简单且易于使用的 2A/3A 同步降压转换器,它们均采用 SOT-23 封装。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。 此类器件采用 6 引脚 1.6mm x 2.9mm SOT (DDC) 封装,工作环境温度范围为 –40°C 到 85°C。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 产品预览