This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76200: BQ76200适用电压范围扩展问题的一个方法是否可行

Part Number: BQ76200

我这边想提高BQ76200适用最高电压到105V的MOS控制,能通过VBAT和主供电源之间加降压器件的方式来实现吗

  • 您好,

    我的理解,因为这个芯片的Vbat支持不了105V,但您的输入电压会到105V,所以您想把105V加到MOS上,经过一个降压器件再给到VBAT上,这样也不超过芯片规定的电压范围。

    如果我的理解没有问题,理论上应该是可以动作的。

    但是我觉得有一定风险,因为看内部结构图,PACK电压和BAT电压之间,是要算Vcommon电压的,具体内部怎么用这个电压,datasheet没有写,但是因为加了降压,所以VBAT已经不是真正输入电压了,但PACK反应的是真正电压,所以会导致这个数值失真,这就不太好说了,因为芯片内部到底怎么用这个Vcommon,不太清楚,还是谨慎点。

    所以不太建议这么用。

    谢谢,

  • 如果两处都加,mos对应的驱动电压这块儿硬件也需要调整

  • 你的意思是,整体做一个降压,然后降压后再给Vbat和mos,是这意思吗?

    那样的话,相当于电池整体被降压了,然后我们用这个芯片监视降压后的电压,那应该是可以的,不知道我理解的是不是您的意思。

  • 是这个意思,但是整个硬件扩展后的工作稳定性能需要考虑了

  • 嗯是的,相当于检测的电压经过了一级降压电路,这级降压电路出来的电压被检测。