我这边想提高BQ76200适用最高电压到105V的MOS控制,能通过VBAT和主供电源之间加降压器件的方式来实现吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的理解,因为这个芯片的Vbat支持不了105V,但您的输入电压会到105V,所以您想把105V加到MOS上,经过一个降压器件再给到VBAT上,这样也不超过芯片规定的电压范围。
如果我的理解没有问题,理论上应该是可以动作的。
但是我觉得有一定风险,因为看内部结构图,PACK电压和BAT电压之间,是要算Vcommon电压的,具体内部怎么用这个电压,datasheet没有写,但是因为加了降压,所以VBAT已经不是真正输入电压了,但PACK反应的是真正电压,所以会导致这个数值失真,这就不太好说了,因为芯片内部到底怎么用这个Vcommon,不太清楚,还是谨慎点。
所以不太建议这么用。

谢谢,