使用bq4050芯片对4s5p(4串5并)的磷酸铁锂电池组进行电量监测中出现学习与故障
在新的芯片中写入先前配置完毕并导出的gg.csv文件后,使用充至FC位并放到CUV位的方法并不能使BQ4050正确学习电池容量,同时放电到CUV电池仍还有1%电量显示
使用默认配置/未配置的bq4050芯片写入附件已经配置就绪的gg.csv文件即能复现
请求帮助:
1.为什么Max Error不更新,FCC容量不校准
2.为什么电池电量百分比截止到1%而不跳变
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用bq4050芯片对4s5p(4串5并)的磷酸铁锂电池组进行电量监测中出现学习与故障
在新的芯片中写入先前配置完毕并导出的gg.csv文件后,使用充至FC位并放到CUV位的方法并不能使BQ4050正确学习电池容量,同时放电到CUV电池仍还有1%电量显示
使用默认配置/未配置的bq4050芯片写入附件已经配置就绪的gg.csv文件即能复现
请求帮助:
1.为什么Max Error不更新,FCC容量不校准
2.为什么电池电量百分比截止到1%而不跳变
即便是使用了更低的电池容量设置,也还是不能成功学习。
具体的故障表现为edv跳变无法触发。所以fcc无法更新 maxerror无法得到修正
| CEDV Gauging Configuration | 1.60E+08h |
这个不知道你配置了那些位。感觉你没有学习就修改了CDEV 配置
| EMF | 3200 |
| C0 | 149 |
| R0 | 867 |
| T0 | 4030 |
| R1 | 316 |
| TC | 9 |
| C1 | 0 |
| Age Factor | 0 |
| Fixed EDV 0 | 2600 |
| EDV 0 Hold Time | 1 |
| Fixed EDV 1 | 2922 |
| EDV 1 Hold Time | 1 |
| Fixed EDV 2 | 3073 |
| EDV 2 Hold Time | 1 |
| Battery Low % | 7 |
| Min Delta V Filter | 10 |
如果开了CDEV 自动校准这个配置会导致无法达到EDV2电压。你直接用默认配置就可以了。只是错误在8%,等你学习完。在调整参数再充放电一遍就好了
使用全默认配置的情况下,EDV仍然不触发,直到CUV置位,FCCX依然不触发,EDV也没有动静,即便是固定edv模式也没有办法触发edv