Hi experts
請問是否有 两节电池(5000mah@3.7V, 最大电压4.2V)并联充电,带路径管理(两节电池并联输出)的charger IC ?
battery charger IC 要符合以下條件
1. 支持2顆電池並聯應用
2. Vin 要能支持5V~9V Vin
3. 最大充電電流3A
4. I2C 或用RC 控制設定的都可以
應用情境: 是2 块电池打算并联使用,但是充电和供电应该与一些特别需要注意的地方。
請問是否了解你們是否清楚2 块电池在无人机遥控器方面是怎么应用或設計?