This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

請推薦適合料件



Hi experts

請問是否有 两节电池(5000mah@3.7V,  最大电压4.2V)并联充电,带路径管理(两节电池并联输出)的charger IC ?

battery charger IC 要符合以下條件

1. 支持2顆電池並聯應用

2. Vin 要能支持5V~9V Vin

3. 最大充電電流3A

4. I2C 或用RC 控制設定的都可以

應用情境: 是2 块电池打算并联使用,但是充电和供电应该与一些特别需要注意的地方。  

請問是否了解你們是否清楚2 块电池在无人机遥控器方面是怎么应用或設計?

  • 您好

    根据您的描述,官方有针对无人机的参考设计及应用,请您参考以下链接:

    https://www.ti.com.cn/solution/cn/drone-accessories?variantid=19479&subsystemid=19517#subsystem-reference-design

    当无人机使用两块电池并联供电时,确实有一些特别的注意事项需要关注,特别是在充电和供电方面。以下是一些主要的建议:

    充电注意事项

    1. 电压和容量匹配:两块电池的电压和容量应尽可能一致,以避免充电过程中出现过充或过放的情况,影响电池寿命和安全性。
    2. 充电监控:在充电过程中,应持续监控电池的状态,如温度、电压等。如有异常,应立即停止充电并检查原因。
    3. 环境安全:充电应在通风良好、无易燃物品的地方进行,避免在封闭或高温环境中充电。

    供电注意事项

    1. 电压平衡:在并联使用过程中,应定期检查两块电池的电压是否平衡,以确保无人机能够稳定运行。
    2. 避免过放:在使用无人机时,应避免将电池放电至过低水平,以防止电池损坏或影响无人机性能。
    3. 低温启动:在低温环境下,锂电池的性能会受到影响,因此在使用前应确保电池已经充分预热,以提高其性能。

    此外,还有一些通用的注意事项:

    1. 定期维护:定期对无人机和电池进行维护和检查,以确保其处于良好的工作状态。
    2. 避免碰撞和摔落:在使用无人机时,应尽量避免碰撞和摔落,以防止电池和无人机受损。

    总之,在使用无人机和并联电池时,应格外注意安全和性能问题,遵循相关建议和注意事项,以确保无人机能够稳定运行并延长电池寿命。

  • Hi Daniel:

    深入請教,根據我們電池的規格以及您的回應,

    1. 想了解在於battery charger IC 是否有推薦的料號?

    2. 是否有這一種並聯應用的參考設計線路可以閱讀?

    3. 若有電源監控的料件是否可以提供料號及參考設計線路?

    謝謝

  • 您好

    针对您的问题作出以下相关建议:

    1、根据您提供的参数推荐以下链接相关IC

    https://www.ti.com.cn/zh-cn/battery-management/charger-ics/products.html#1152=2%3B3%3B4%3B5%3B6%3B7%3B8%3B9%3B10%3B11%3B12%3B13%3B14%3B15%3B16&1341=I2C&1153max=3%3B20&1313min=0%3B3&

    2、根据您的需求没有完全匹配您需求的定向的参考设计,关于IC的相关设计在IC主页中有相关参考设计。官方推荐推荐的相关应用是上述给您推荐的官方应用。

    3、由于这个是官方给出的相关应用推荐,根据分享给您的链接显示没有相关针对性的参考设计,建议您可以根据您参数选择IC,IC有参考设计,您可以根据IC的参考设计来辅助您设计您的项目。