This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25703A: 充电电流及充电时长

Part Number: BQ25703A


我们生产了一批板子,发现其中有部分板子充电电流小,正常的板子在电池低电时充电电流都能达到3.5A-4A之间,但有部分板子充电电流一直小于3A,而且充电时间也比正常的机器要长,PCBA是同一批贴的,软件也是同一版本的软件,麻烦帮忙分析下问题出在哪里?要从哪个方向去查,谢谢!

  • 您好

    针对BQ25703A板子部分充电电流小且充电时间长的问题,以下是一些可能的原因和相应的检查方向:

    1. 检查硬件连接
      • 确保所有充电相关的连接(如电池接口、充电线等)都牢固且没有损坏。
      • 检查电源线路是否存在短路、开路或其他损坏情况。
      • 检查焊接与器件是否有焊接错误或不良接触。
    2. 检查电源板
      • 电源板内部元器件的损坏或组装不良可能导致电流输出受影响。考虑更换电源板或进行修理。
      • 注意电源板的工作温度,高温环境下电源板的温度会升高,可能导致电流输出减小。确保良好的散热环境。
    3. 检查BQ25703A设置
      • 确认AICR(IBUS限流)和ICHG的设置是否正确。AICR设置过低会限制进入电池的IBAT。
      • 读取和测量真实的IBUS和IBAT电流值,判断系统功耗是否偏大,导致IBAT偏小。
      • 检查VBUS靠近charger IC端的电压是否太低(如低于4.5V),这可能是由于USB cable线的阻抗过高或PCB layout的VBUS走线问题导致的。
    4. 软件与配置
      • 尽管您提到软件是同一版本,但建议再次确认软件配置是否正确,没有意外的更改或错误。
      • 检查充电电流相关的寄存器设置,确保它们与预期一致。
    5. 检查电池
      • 不同的电池或电池状态(如老化、损坏)可能会影响充电电流。考虑更换电池进行测试。
    6. 环境因素
      • 某些环境因素(如温度、湿度、电磁干扰等)可能会影响充电性能。确保测试环境一致。
    7. 逐一排查
      • 如果可能,可以逐一排查每个可能的问题点,通过对比正常和异常板子之间的差异来定位问题。

    请注意,在排查和修复过程中要遵循相关的安全规定和操作指南,确保人员和设备的安全。