This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS923655: LED阵列驱动

Part Number: TPS923655

现有6串50并的LED阵列需要驱动,单个LED最大电流40mA,VF=6V

50并之后的总电流为2A,

(1)想用TPS923655来驱动,LED阵列链接方式如下图所示,这样是否可行

(2)该芯片的电流限制可以到6.5A,这个意思是不是该芯片内部的MOS管可以承受6.5A以下的任意电流值?

(3)在驱动LED阵列的时候该芯片是不是恒压恒流输出,上图中二极管D之后的电流采样电阻是不是做恒流控制的

  • 您好

    1、可以这样设计,但是您的外围电路匹配。因为需要使IC能够满足足够大的输出功率。

    2、TPS923655的电流限制功能允许您设置最大输出电流,以防止LED或其他负载过流。这里的“6.5A电流限制”是指该芯片在特定条件下(如合适的散热条件和输入电压范围内)可以承受的最大输出电流。
    这并不意味着芯片内部的MOSFET可以承受6.5A以下的任意电流值。实际上,MOSFET的承受电流能力与其具体设计和工作条件有关。在TPS923655中,MOSFET的承受电流能力已经根据芯片的整体设计和应用需求进行了优化。

    3、二极管D之后的电流采样电阻是用于监测输出电流的。这个电阻的阻值需要根据TPS923655的要求和LED阵列的实际需求来选择,以确保准确的电流采样和反馈。

  • 3、监测输出电流,如果50个并联的LED串中有几串LED断开连接,比如50并变成了40并,这个时候,监测的输出电流变小那芯片此时是接着正常工作还是报警不正常;

    4、如果该芯片在并联支路减少后,输出电流减小还能正常工作的话,那是不是说,该芯片不是恒流输出,他的输出电流是随着负载电流变化而变化

  • 您好,

    3、实际情况您选择的模式不同,结果不同,您如果配置成恒压模式,理论上会输出功率会变小,输出电压不变,负载变大(并联数量减小,负载电阻变大),导致电流变小。反之恒流模式就不会变。理论上应该不会触发报警。建议您以测试情况为准。

    4、对于TPS923655芯片,在分析其输出电流是否随负载电流变化而变化时,我们可以从以下几个方面进行考虑:

    1. 宽输入范围和输出特性
      • TPS923655具有4.5V至65V的宽输入范围,以及0V至63V的输出电压范围。
      • 其输出电流可达到4A,这表明它有能力提供较大的电流输出。
    2. 调光选项和充电模式
      • TPS923655支持多种调光选项,包括模拟调光和PWM调光,这意味着输出电流可以在一定程度上通过外部控制进行调整。
      • 同时,它支持CC/CV(恒流/恒压)充电模式,这表明它可以根据需要工作在恒流或恒压模式下。
    3. 并联支路与输出电流的关系
      • 当提到并联支路减少导致输出电流减小时,这实际上并不直接说明TPS923655是非恒流输出的。因为在一个复杂的电路中,并联支路的减少可能会导致整个电路的总电阻或阻抗发生变化,从而影响电流分布。
      • 然而,对于TPS923655本身而言,它是否工作在恒流模式取决于其配置和外部控制信号。如果它被配置为恒流模式,并且外部控制信号保持不变,那么理论上其输出电流应该保持恒定,即使并联支路发生变化。
    4. 输出电流的变化性
      • TPS923655的输出电流确实可能受到负载电流变化的影响,但这通常是在其非恒流模式下或调光控制下发生的。
      • 在恒流模式下,只要外部控制信号保持不变且芯片正常工作,其输出电流应该保持恒定。

    总结

    • TPS923655本身支持恒流输出模式,并且在其配置为恒流模式时,输出电流应该保持恒定,不受并联支路变化的影响。
    • 然而,如果芯片工作在非恒流模式或受到外部调光控制的影响,其输出电流可能会随负载电流的变化而变化。
    • 因此,不能仅凭并联支路减少导致输出电流减小这一点就断定TPS923655是非恒流输出的。需要考虑其工作模式、配置和外部控制信号等因素。