This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一个运放双电源方案,原来的纹波大,录音有电流声

Other Parts Discussed in Thread: TPS6735

提供信息和要求如下:

①电池电压:5.5V~7.4V

②运放电压:±5V~±12V

③传感器电压 +15V~+24V

原来的情况:

①原来用的是开关电源,电池升压到±20V再通过7812,7912稳压到±12V作为运放电源

②此时电源纹波有50mV~80mV

③接上传感器录音时(录振动信号),有电流声“兹兹”,经过多天调试,怀疑是电源线、地线不干净的原因造成的。

现在的想法:

①用TPS7350和TPS6735,稳压到±5V

②用TI的某芯片,升压到+20V左右给传感器供电,在用LDO稳压,降低纹波。

③改四层板

④。。。。

⑤成本方面,电源模块80RMB~100RMB吧

请教老工程师们,对我这个电源方案有什么建议呢?小弟虚心请教!

  • 亲;现在的放大器已经做的很好了,电源不会引入很大电源声。建议检查PCB连线等,很可能模拟地和功率地线较差重叠了。

    PS:虽然从电角度;它们是接一起的地,但是线也是有一定阻抗的。只要有毫伏级的压降就足以干扰到听觉。因此需要也别注意。

  • 谢谢您的回复!我这次也注意下地线的走法,再进一步测试吧!

  • 如果是做录音应用,可以将带有电流声的声音保存为音频文件,然后在电脑中使用Audition等软件打开,分析电流声的波形,或许对寻找问题的原因有帮助^_^

    一个鬼点子,希望能帮到你

  • Hi

       选择噪声低一点的LDO(纹波应该可以做到10~20mV以内), layout上要注意一些。

       另外能否说明一下你的具体转换步骤? 看看能不能简化一些, 高效一些。 (LDO的压差需要尽量小一点,这样可以大幅降低功耗,20V到12V压差太大)

       还有运放的工作电流是多大?

  • 请问你的开关频率是多少? 一般情况下,开关电源的频率是听不见的。

    听得见的声音一般来自市电或者的欠采样折叠过来的噪音。

    建议使用高PSRR的LDO,而且在LDO的输入串联一个电阻以降低高频噪音。