Other Parts Discussed in Thread: LP5891
我有2個問題想請問你們2位。
問題如下所示:
- 我們嘗試量測”LP5891”這顆IC的PWM信號,所以我們將示波器接LINE0與
LINE1,CH1是LINE0的波型,CH2是LINE1的波型。
從示波器看到如下所示:

請問這是什麼樣信號的波形?
- 我們嘗試計算流過單顆LED的電流是否與設定的電流是否相同。
下圖是我們量測的架構圖,

我們量測TI的LED燈板的總輸入電流是705mA。
TI的電路設計總共使用16掃瞄線
TI的電路LED總共使用768顆。
計算過程如下所示:
705mA/768=0.918mA
0.918mA*16=14.68mA
這與原先單一通道設定最大輸出電流20mA是不吻合的?
少了約6mA?
暫存器設定如下所示: