6串的应用中,下图为AFE部分,硬件是否有问题?
配置及应用:
0x9234Power Config 寄存器配置值为0x2CB0
0x9304Vcell Mode寄存器配置值为0xC087
0x9314 Check Time 寄存器配置值为0x00
0x9335 BalancingConfiguration 寄存器配置值为0x00
0x9339 Cell Balance Interval 寄存器配置值为0x0A
ADC通道采样周期为3ms,使用获取FULLSCAN 中断后读取电压数据(5ms内读取)
均衡由主机控制,使用专业的电芯模式设备模拟电芯,设置电池电压均在3460mv左右。
开启第一节电芯的均衡后,第一节电压采样值为3630mv左右,第三节电压3485mv,其他均正常。
开启第二节电芯的均衡后,第一节电压采样值为3579mv左右,第一节电压3450mv,其他均正常。
开启第三节电芯的均衡后,第一节电压采样值为3565mv左右,第二节电压3435mv,其他均正常。
其他电芯开启均衡后现象均相似,开启的电芯都会采样值都会变高。
请问下是软件配置是否遗漏什么?
下图是其中一个通道开启均衡读取到的波形,周期是否正常?至少看起来与配置的不太一样。