在使用BQ25895充电时,设置ILIM为600ma左右,内部寄存器设置为1A左右,通过电脑usb5V给电池充电,发现用稳压源可以实现充电,用USB5V供电时所用线不同部分电压不能充电,而且将线剪短后可以充电,输入VBUS电容为1uf,不能充电电压为3.0-3.3V之间不能充电,STAT引脚上的灯会狂闪,而且还有明显的啸叫,这是什么原因嗯???各位大佬看看
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用BQ25895充电时,设置ILIM为600ma左右,内部寄存器设置为1A左右,通过电脑usb5V给电池充电,发现用稳压源可以实现充电,用USB5V供电时所用线不同部分电压不能充电,而且将线剪短后可以充电,输入VBUS电容为1uf,不能充电电压为3.0-3.3V之间不能充电,STAT引脚上的灯会狂闪,而且还有明显的啸叫,这是什么原因嗯???各位大佬看看
您好
在使用BQ25895进行充电时遇到的问题,可以归纳为以下几个方面进行分析:
针对这些问题,可以尝试以下解决方案:
您好,
首先感谢您的分析,我还有一些疑惑:
我想问下如您所说线的长短确实是会影响电流电压,但是我在Vbus输入的电容上测到的电压与usb线供的电压几乎一样,所以应该不太会是电压导致的吧,我现在测试发现如果我在USB供电的同时将稳压源的线也接着,但是稳压源不供电,3.0-3.3V就可以充电,但是将稳压源任意一根线拿掉,usb供电3.0-3.3V就不能充电,寄存器应该都是默认值,这个和电容关系大吗,还是回路的影响,我下面有两张图片,一张是usb5v供电时接着稳压源,但稳压源只是接着不供电;另外一张是没接稳压源的供电波形,感觉和电容的选择有关,可以麻烦看下吗?感谢
1、USB供电连接着稳压源

2、USB供电不连接着稳压源
如图一图二显示,一个很明显超出了5V,另一个很平稳的供电,可以通过改变电容值解决吗,还是有其他方式,还是说这是个其他问题?
您好
首先,感谢您提供的详细信息和图片。根据您所描述的情况和图片,我们可以从以下几个方面进行分析:
总结来说,您遇到的问题可能与线路电阻、电容配置、回路设计以及BQ25895的配置都有关。通过逐一排查这些可能的因素。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP11536
这是官方参考设计请您参考一下相关设计。
您好,首先十分感谢您的分析,按照您的建议方案,我尝试如下:
1、改变电容值发现确实对充电上电瞬间波形有所好转,有所改善,3.3V有时上电可以进行充电,但是还没有解决根本问题,3.0-3.3V还是不继续充电!
2、检查回路设计,我先排除问题,我将我的usb电源和地直接接到了电源管理芯片的电源和地,如下图我的layout红色圈出所示,但是由于板子空间有限,实际上我的电源管理芯片离充电口有一定距离,管理芯片离电池很近,我知道这不是个很好的设计,但是在将电源和地直接接过来后发现依然存在这个问题,最后我将充电的2m线改为1m线,在接到红色圈出此处,3.0-3.3V得以继续充电,所以在2m充电线的情况下有办法其他办法解决这个问题吗?

3、寄存器中我对比了充电正常以及STAT引脚灯闪3.0-3.3V不充电时的寄存器,发现REG11、REG13、REG0B、REG0D存在差异,图片所示为不充电时读出来的寄存器配置,能帮忙看下吗,感谢。

您好
关于你提到的问题,以下是一些分析和建议:
建议:
以下是官方推荐的布局指导

具体例子可以参考官方参考设计中有PCB文件:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/tidrif6
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/tidrip0
关于配置的参数指导请参考以下官方给出的相关文件:
最后,需要注意的是,以上建议仅供参考,具体解决方案可能需要根据你的具体电路和实际情况进行调整和优化。
您好
针对您描述的问题,5V在进入bq25895充电管理芯片后出现电压降低,并触发了VINDOM保护机制,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
综上所述,针对您描述的问题,建议从电源输入、软件配置以及干扰和噪声等方面进行排查和测试。
您好
其他注意事项: