This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25895: BQ25895

Part Number: BQ25895

在使用BQ25895充电时,设置ILIM为600ma左右,内部寄存器设置为1A左右,通过电脑usb5V给电池充电,发现用稳压源可以实现充电,用USB5V供电时所用线不同部分电压不能充电,而且将线剪短后可以充电,输入VBUS电容为1uf,不能充电电压为3.0-3.3V之间不能充电,STAT引脚上的灯会狂闪,而且还有明显的啸叫,这是什么原因嗯???各位大佬看看

  • 您好

    在使用BQ25895进行充电时遇到的问题,可以归纳为以下几个方面进行分析:

    1. ILIM设置与内部寄存器设置
      • ILIM被设置为600mA,而内部寄存器设置为1A左右。这意味着虽然BQ25895理论上可以支持最大1A的充电电流,但由于ILIM的限制,实际最大输入电流被限制在600mA。
      • 如果充电设备的电源管理能力较弱或存在兼容性问题,可能无法正确识别并处理这种限制,导致充电行为异常。
    2. USB 5V供电时的线长和电压问题
      • 不同的USB线可能具有不同的电阻和电容特性,这会影响电流和电压的传输。当使用长线或质量较差的线时,可能会因为电压降过大而导致BQ25895无法正常充电。
      • 将线剪短后能够充电,可能是因为减小了线路的电阻和电容,从而降低了电压降,使得BQ25895能够获得足够的电压进行充电。
    3. VBUS电容与充电电压问题
      • VBUS电容为1uF,这个值在一般情况下是合理的,但如果在某些特定条件下(如线路电阻大、供电电压低),这个电容可能不足以提供稳定的电压给BQ25895。
      • 当电池电压在3.0-3.3V之间时不能充电,这可能是因为BQ25895的充电策略或保护机制在这个电压范围内被触发了。这可能与电池的健康状态、温度或其他因素有关。
    4. STAT引脚上的灯狂闪和啸叫
      • STAT引脚上的灯狂闪通常表示BQ25895处于某种错误状态或保护模式。这可能是由于电压、电流、温度等参数超出正常范围,或者与BQ25895连接的外部设备(如电池)存在问题。
      • 啸叫可能是由于BQ25895内部的电路在异常状态下工作,产生了不稳定的振荡或电流噪声。

    针对这些问题,可以尝试以下解决方案:

    • 检查USB线的质量和长度,使用质量更好、长度更短的线进行充电。
    • 检查VBUS电容的容值和类型,确保它能够在充电过程中提供稳定的电压。
    • 检查电池的健康状态和温度,确保它们处于正常范围内。
  • 您好,

    首先感谢您的分析,我还有一些疑惑:

    我想问下如您所说线的长短确实是会影响电流电压,但是我在Vbus输入的电容上测到的电压与usb线供的电压几乎一样,所以应该不太会是电压导致的吧,我现在测试发现如果我在USB供电的同时将稳压源的线也接着,但是稳压源不供电,3.0-3.3V就可以充电,但是将稳压源任意一根线拿掉,usb供电3.0-3.3V就不能充电,寄存器应该都是默认值,这个和电容关系大吗,还是回路的影响,我下面有两张图片,一张是usb5v供电时接着稳压源,但稳压源只是接着不供电;另外一张是没接稳压源的供电波形,感觉和电容的选择有关,可以麻烦看下吗?感谢

       

    1、USB供电连接着稳压源

    2、USB供电不连接着稳压源

    如图一图二显示,一个很明显超出了5V,另一个很平稳的供电,可以通过改变电容值解决吗,还是有其他方式,还是说这是个其他问题?

  • 您好

    首先,感谢您提供的详细信息和图片。根据您所描述的情况和图片,我们可以从以下几个方面进行分析:

    1. 线的长短对电流电压的影响
      • 虽然您在Vbus输入的电容上测到的电压与USB线供的电压几乎一样,但线的长短和电阻仍然可能通过微小的电压降影响充电过程。特别是在电流较大或线路较长时,这种影响可能更为显著。
    2. 稳压源的影响
      • 当您在USB供电的同时连接稳压源(但不供电)时,3.0-3.3V的电压可以充电,但断开稳压源线后则不能充电。这可能是由于稳压源在某种程度上为电路提供了某种“稳定性”或“回路”,从而影响了BQ25895的充电行为。
    3. 电容的影响
      • 不合适的电容值或配置可能导致电压不稳定。
    4. 解决方案
      • 改变电容值:您可以尝试改变VBUS电容的容值,选择一个更适合您电路需求的电容。电容的选择应基于电路的工作频率、电流需求和预期的电压波动范围。
      • 检查回路设计:由于稳压源在连接时能够改善充电情况,这可能表明您的电路回路设计存在问题。您可以检查并优化电路的回路设计,确保电流和电压能够稳定地传输到BQ25895。
      • 检查BQ25895的配置:虽然您提到寄存器是默认值,但最好还是检查BQ25895的配置设置,确保它们与您的应用需求相匹配。特别是与充电电流、电压和保护机制相关的设置。

    总结来说,您遇到的问题可能与线路电阻、电容配置、回路设计以及BQ25895的配置都有关。通过逐一排查这些可能的因素。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP11536

    这是官方参考设计请您参考一下相关设计。

  • 您好,首先十分感谢您的分析,按照您的建议方案,我尝试如下:

    1、改变电容值发现确实对充电上电瞬间波形有所好转,有所改善,3.3V有时上电可以进行充电,但是还没有解决根本问题,3.0-3.3V还是不继续充电!

    2、检查回路设计,我先排除问题,我将我的usb电源和地直接接到了电源管理芯片的电源和地,如下图我的layout红色圈出所示,但是由于板子空间有限,实际上我的电源管理芯片离充电口有一定距离,管理芯片离电池很近,我知道这不是个很好的设计,但是在将电源和地直接接过来后发现依然存在这个问题,最后我将充电的2m线改为1m线,在接到红色圈出此处,3.0-3.3V得以继续充电,所以在2m充电线的情况下有办法其他办法解决这个问题吗?

    3、寄存器中我对比了充电正常以及STAT引脚灯闪3.0-3.3V不充电时的寄存器,发现REG11、REG13、REG0B、REG0D存在差异,图片所示为不充电时读出来的寄存器配置,能帮忙看下吗,感谢。

  • 您好

    关于你提到的问题,以下是一些分析和建议:

    1. 电容值改变对充电波形的影响
      • 电容值的改变确实可能对电路中的充电波形产生影响。电容具有储存电能和滤波的作用,对于交流信号,电容的阻抗与频率有关,因此改变电容值会影响电路对信号的处理效果。
      • 在你的情况下,改变电容值后,3.3V的电压有时能够正常充电,这表明电容的改变可能有助于改善电路中的某些问题。但3.0-3.3V区间仍然不能继续充电,说明问题并未完全解决。
    2. 回路设计和充电问题
      • 你提到的将USB电源和地直接接到电源管理芯片的电源和地的做法,虽然能够改善一些问题,但由于板子空间有限,这种设计可能不是最优的。
      • 管理芯片离电池很近,但离充电口有一定距离,这可能导致线路中的能量损失或信号衰减,从而影响充电效果。
      • 将充电线从2m改为1m后,充电得以继续,这表明线路长度对充电效果有显著影响。更短的线路减少了能量损失和信号衰减,从而提高了充电效率。

    建议

    1. 进一步调整电容值:既然电容值的改变已经带来了一定的改善,可以尝试进一步调整电容值,看是否能够完全解决充电问题。同时,也可以考虑使用不同类型的电容,如电解电容、陶瓷电容等,以找到最适合你电路的电容类型。
    2. 优化回路设计:虽然板子空间有限,但可以考虑重新设计或优化电源管理芯片与充电口之间的线路布局,以减少能量损失和信号衰减。例如,可以使用更宽的线路、增加线路层数或改变线路走向等。
    3. 检查电源管理芯片:确保电源管理芯片正常工作,并符合你的电路设计需求。如果可能的话,可以尝试更换不同型号的电源管理芯片,看是否能够改善充电效果。
    4. 检查其他可能的影响因素:除了电容值和回路设计外,还有其他因素可能影响充电效果,如电源质量、电池状态等。建议对这些因素进行检查和测试,以找出并解决问题。

    以下是官方推荐的布局指导

    具体例子可以参考官方参考设计中有PCB文件:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/tidrif6

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/tidrip0

    关于配置的参数指导请参考以下官方给出的相关文件:

    www.ti.com.cn/.../zhcaaf7.pdf

    最后,需要注意的是,以上建议仅供参考,具体解决方案可能需要根据你的具体电路和实际情况进行调整和优化。

  • 您好,感谢您给的意见和方案,目前发现情况如下图波形所示:

    黄色为Vbus5V供电波形,蓝色为STAT引脚波形,STAT上的灯在闪,发现3.0-3.3V不能充电原因是5V在进入bq25895后会有一个低,这个低触发了VINDOM导致保护,于是修改这个值,但是发现治标不治本,所以是什么原因导致这个5V突然低了?

  • 您好

    针对您描述的问题,5V在进入bq25895充电管理芯片后出现电压降低,并触发了VINDOM保护机制,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:

    1. 电源输入问题
      • 首先,确保VBUS 5V的供电稳定。如果供电不稳定,可能会导致输入到bq25895的电压出现波动。
      • 检查电源线的连接是否牢固,以及电源线的质量是否可靠。
      • 使用示波器或其他测试工具对VBUS 5V进行波形分析,以确认其稳定性。
    2. 外围电路问题
      • bq25895的外围电路可能存在问题,如滤波电容、电阻等元件损坏或参数不匹配。
      • 检查bq25895的外围电路,特别是与输入电压和VINDOM保护机制相关的部分。
    3. 软件配置问题
      • bq25895的充电管理功能可能受到软件配置的影响。
      • 检查bq25895的软件配置,特别是与VINDOM保护机制相关的参数设置。
      • 尝试调整相关参数设置,看是否能够解决问题。
    4. 干扰和噪声
      • 系统中的其他部分可能产生干扰和噪声,影响bq25895的正常工作。
      • 检查系统中是否有其他设备或电路可能对bq25895产生干扰。
      • 尝试采取隔离措施或添加滤波器来减少干扰和噪声的影响。

    综上所述,针对您描述的问题,建议从电源输入、软件配置以及干扰和噪声等方面进行排查和测试。

  • 您好,感谢您的建议

    目前发现是输出的电感为1uH,改为感值更大的之后得到了改善,在仔细观察您提供的demo,发现我控制的单片机是sys供电,但是demo为电池或者充电直接供电,电感值太小以及sys需要给单片机供电导致3.0-3.3V时供电的5V会下跌,目前解决此问题,请问这方面还有其他什么要注意吗?很感谢您的建议!!!

  • 您好

    其他注意事项

    • 确保BQ25895的供电电压和电流在其规格范围内。超出规格范围可能导致设备损坏或性能下降。
    • 检查BQ25895的输入和输出端是否连接正确,并且没有短路或断路现象。
    • 仔细阅读BQ25895的数据手册和参考设计,了解各个引脚的功能和配置方法。确保您的寄存器设置与数据手册中的建议值相匹配。
    • 在设计电路时,注意布线和元件布局,以减少干扰和损耗。
    • 在实际应用中,进行充分的测试和验证,以确保BQ25895的稳定性和可靠性。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。